Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le module XPSPVT contient-il un fusible électronique ?

Le module de sécurité XPSPVT** est dédié à la surveillance sécurité des vannes du système hydraulique qui contrôle les mouvements des machines dangereuses.

Le module XPSPVT ne dispose pas de fusible contrairement par exemple au module XPSA* qui possèdent deux potentiels internes et différents à partir desquels il est possible de surveiller de façon autonome et efficace les éventuels court-circuits sur ses deux entrées dédiées sécurité.

Les circuits de détection de vannes du module XPSVT sont alimentés par une alimentation électrique externe, laquelle nécessite une protection contre les courts-circuits.

Néanmoins, le module XPSPVT contient aussi un fusible interne monté sur connecteur à l'intérieur du boitier, il assure la protection contre les courts-circuits internes entre les composants du module.
Pour le remplacer , il est nécessaire d'ôter le capot du module.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?