Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on remplacer les interrupteurs de positions par des détecteurs inductifs pour les modules Preventa XPSOT ?

Le produit XPSOT a été développé et certifié pour assurer l'arrêt sûr au point mort haut (PMH) d'une presse mécanique à chargement ou déchargement manuel à chaque cycle.
Le seul type de détecteur autorisé dans ce cas par la norme EN 692 doit être sous forme de "contacts électromécaniques de boite à cames" (le paragraphe 5.4.7.3 de la norme EN 692 exige cette disposition).

Le produit XPSOT n'est donc pas prévu pour surveiller des détecteurs de proximité inductifs.

Les détecteurs de proximité sont seulement autorisés sur les presses prévues pour fonctionner en mode automatique, ce qui ne justifie plus la surveillance d'arrêt au PMH, le module XPSOT n'est alors plus nécessaire.

En conclusion, il est interdit de remplacer les contacts électromécaniques UN et OTS du module sécurité du module Preventa  XPSOT par des détecteurs utilisant une autre technologie (détecteur de proximité par exemple), et ce pour des raisons techniques et normatives (conformité).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?