Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la puissance minimale de la lampe Muting des modules XPSLMR ou XPSLMS ?

Pour la lampe Muting des modules XPSLMR ou XPSLMS, la notice technique spécifie un courant maximal de 1A pour une tension 24VDC.

La puissance minimale n'a pas été définie, mais des essais ont validé le fonctionnement d'une lampe de 0.16A (soit 4W) sous 24VDC.

Rappel

La commande Muting met en circuit la lampe Muting (ML) pendant le transport de matériel à travers la zone de protection.
Le XPS-LMR/XPS-LMS surveille le filament boudiné de la lampe Muting, même si le Muting n’est pas encore amorcé. Si le filament boudiné est défectueux ou si aucune lampe n’est branchée, le XPS-LMR/XPS-LMS passe sur perturbation et les sorties de sécurité sont mises hors circuit.

Information

Il est important de rappeler les conditions suivantes que doivent respecter la lampe Muting selon EN 61496-1 : la surface d’éclairage doit s’élever à au moins 1cm² et présenter une clarté d’au moins 200 Candéla/m².

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?