Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que le module XPSAV, comme le module XPSAK, peut surveiller des détecteurs PNP ou NPN ?

Le produit XPSAV est qualifié pour surveiller les contacts secs des organes de sécurité tels que les Arrêts d'Urgence et les interrupteurs de position, la tension de référence est fournie par le module lui-même et elle peut être différente ce qui permettra de détecter d'éventuels pontages électriques entre les entrées redondantes 

Il n'est donc pas question que ce produit surveille des détecteurs de proximité PNP ou NPN et en particulier les barrières de type 4 à sorties statiques.

Le module XPSAK permet la surveillance de détecteurs PNP (ou PNP & NPN).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?