Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'impédance maximale que l'on peut mettre sur les sorties d'un XMLF ?

La résistance de charge pour la sortie logique PNP ou NPN (programmable) d'un XMLF est calculée avec la formule suivante :

R  = (U alimentation maxi - U alimentation mini )  / I maximal de sortie 

Dans le cas du pressostat XMLF :

  • U alimentation maxi     = 33 VDC,
  • U alimentation mini )   =  17 VDC,
  • I maximal de sortie      =  0,02A.

soit (33  - 17 ) / 0.02   = 800 ohms.   

Cette valeur de résistance ne doit pas être dépassée.

Comme la sortie analogique est basée sur un générateur de courant, la résistance de charge peut être ajustée selon le courant ou la variation de tension qui est en accord avec l'application.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?