Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les limites en température du refroidisseur XMLZL009 associé à un pressostat XMLF ?

Le refroidisseur XMLZL009 peut refroidir un fluide si sa température n'excède pas 150° et si la température maximale ambiante est de 50°C.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?