Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'avoir les coffrets LG7 ou LG8 vides?

Oui, les coffrets vides des démarreurs LG7 ou LG8 sont toujours commercialisés.

Quoiqu'il en soit, les coffrets vides sont tous équipés d'une fenêtre pour la commande du disjoncteur du type GV2, toutes les options liées à ces coffrets génèrent des coffrets différents donc des références différentes : 

  • DE1KS217A04 : coffret avec dispositif d'étanchéité, sans bouton Marche/Arrêt,
  • DE1KS217A06 : coffret avec dispositif d'étanchéité, avec bouton Marche/Arrêt,
  • DE1KS217A29 : coffret avec volet de cadenassage, sans bouton Marche/Arrêt,
  • DE1KS217A37 : coffret avec dispositif d'étanchéité + coup de poing, sans bouton Marche/Arrêt,
  • DE1KS217A06A29 : coffret avec volet de cadenassage, avec bouton Marche/Arrêt,
  • DE1KS217A06A37 : coffret avec volet de cadenassage + coup de poing, avec bouton Marche/Arrêt.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?