Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'immunité aux microcoupures des contacteurs LC1D09 à LC1D38 à bobine alternative ?


L'immunité aux microcoupures
des contacteurs de référence LC1D09 à LC1D38, alimentation de la bobine en courant alternatif, est la suivante :

Sans antiparasite

  • alimentation sous Un, tenue aux microcoupures de 2 ms,
  • alimentation sous 0.8 Un, tenue aux microcoupures de 1 ms.

Avec antiparasite

alimentation sous Un, tenue aux microcoupures de 6 ms,
alimentation sous 0.8 Un, tenue aux microcoupures de 3 ms.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?