Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la section de câble admissible amont et aval lorsque les jeux de connexions puissance LAD9V5 et V6 sont montés sur les contacteurs inverseurs LC1D09 à D38?

Les barrettes puissance précâblés LAD9V5 (connexions parallèles) et LAD9V6 (connexions inverseurs) occupent l'emplacement gauche de la vis étrier des contacteurs LC1D09 à D38.

Il reste  un emplacement libre . En fonction du calibre du contacteur, il sera donc possible d'utiliser des câbles de :

  • 2,5 à 6mm² avec embout,
  • 4 à 10mm² sans embout.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?