Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Au bout de combien de temps la sortie Alarme détecte un bourrage pour les détecteurs dynamique de passage XUVF**M8 ou XUVF**M12 ? Quel est le principe de fonctionnement ?

Voici le principe de fonctionnement des sorties des détecteurs de passage du type XUVF**M8 ou XUVF**M12 (pour comptage de pièces) :

  • mode normal : à chaque passage d'objets rapides, la sortie principale donne une impulsion,

  • alarme : si un objet reste plus de 3 secondes dans un faisceau, la sortie alarme monte et la sortie principale tombe,

  • mode dégradé : si un objet reste en permanence dans la zone de détection :

    1) A chaque mise sous tension, la sortie principale monte pendant 3 secondes puis retombe.

    2) La sortie alarme restera montée en permanence.

    3) A chaque fois qu'un autre faisceau lumineux sera coupé, la sortie principale donnera un top, utilisable normalement.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?