Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tenue au feu fumée des interrupeurs et détecteurs électroniques?

 Produits concernés

Ce dossier détaille la capacité à la tenue au feu des seuls produits plastiques Osiswitch, Osiprox et Osiris. 
Plus en détail, il s'agit
 des :

  • interrupteurs de position (XCKP, XCKT),
  • détecteurs inductifs XS (26x26, 40x40, 80x80),
  • détecteurs photo-électriques XU (XUB, XUX), voir tableau 1,
  • détecteurs ultrasoniques (XX) (voir tableau 2).

 Tableau 1 :

 

produit
Matière
tenue au fil
incandescent
en °C
tenue au feu
suivant UL94
type d'ignifugeant
Osiswitch XCKP
PBT, GF30, FR
960 ext 5s
V0 en 0.8 mm
bromé 2ème génération
Osiswitch XCKT
PBT, GF30, FR
960 ext 5s
V0 en 0.8 mm
bromé 2ème génération
Osiprox 26 x 26
PBT, GF30, FR
960 ext 5s
V0 en 0.8 mm
bromé 2ème génération
Osiprox 40 x 40
PBT, GF30, FR
960 ext 5s
V0 en 0.8 mm
bromé 2ème génération
Osiprox 80 x 80
PBT, GF30, FR
960 ext 5s
V0 en 0.8 mm
bromé 2ème génération
Osiris XUB
PBT, GF30, FR
960 ext 5s
V0 en 0.8 mm
bromé 2ème génération
Osiris XUX
PBT, GF30, FR
960 ext 5s
V0 en 0.8 mm
bromé 2ème génération

La norme UL94 consiste à analyser le comportement d’un barreau horizontal ou vertical lorsqu'il est soumis à l’action d’une flamme de brûleur à gaz. Il en résulte un classement HB, V2, V1 et V0 qui spécifie une résistance au feu croissante dans cet ordre.
La tenue au feu fumée des interrupteurs et détecteurs électroniques Schneider Electric est conforme au classement V0 de la norme UL94 qui garantit encore le bon fonctionnement de la cellule à la température de 960°C.
Tenue au feu des Osisonic XXxxxxx :
Les faces avants des détecteurs ultrasoniques de diamètre 18 et 30 sont en silicone tandis que La face avant du détecteur diamètre 12 est en céramique.
Les joints en silicones utilisés ont un comportement adapté aux longues expositions aux feux. La base silicone oxygène avec laquelle le polymère est conçu est décomposé pour former du dioxyde de silicone qui formera une cendre non-conductrice de chaleur.
Le test au feu UL94 réalisé, permet de mesurer la résistance des matériaux à la brûlure.
Ce test est réalisé sur un échantillon de 125mm x 10mm et d'épaisseur variable. Cette épaisseur est notée puisqu'elle à une incidence sur le résultat du test. Une flamme de bec Bunsen de 17 mm est appliquée verticalement pendant 10 sec sur un échantillon. Le temps pendant lequel l'échantillon brûle jusqu'à ce qu'il s'éteigne est relevé. Ensuite un deuxième test de 10 sec est effectué (le temps noté inclus l'extinction des braises). Ce test est réalisé sur 5 échantillons préalablement mis en étuve 7 jours à 70 °C.
Les matériaux sont ensuite classés selon le tableau ci dessous :

Tableau 2 :

Classement
Résultats de test exigés
SE-0
SE-1
SE-2
Temps moyen d'auto extinction n'excédant pas 5 sec.
Temps moyen d'auto extinction n'excédant pas 25 sec.
Temps moyen d'auto extinction n'excédant pas 25 sec avec projection de particules qui ne doivent pas allumer une gaze de coton placée sous l'échantillon (pas applicable au joint silicone).

Un joint en silicone d'épaisseur 20 mm est classé SE-1, avec un temps d'auto extinction compris entre 3 et 8 sec. Cette caractéristique permet au joint silicone d'être utilisé dans les applications où la résistance au feu est nécessaire.
Les XXxxxxx sont recouverts de résine d'Ultem.
La résine d'Ultem 1000 résiste à une température de 200 °C à une pression de 182 Mpa et est à la norme UL94 V-0.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?