Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la résistance aux UV d'équipements de la gamme détection?

La résistance aux Ultra-Violets d'un produit est liée à sa capacité à résister aux rayons solaires, donc à sa capacité à être installé à l'extérieur.

S'il est positionné à l'extérieur, il doit supporter aussi les intempéries, la pollution,etc.

La capacité d'un composant électrique à résister aux agressions extérieures est spécifiée par les normes UL-CSA et NEMA et ce, de la façon suivante :

  •  INDOOR pour une utilisation seulement en intérieur,
  • OUTDOOR pour une utilisation possible à l'extérieur.

Tenue des détecteurs du type XS, XU et XC plastiques

Les enveloppes des produits XU, XS, XCK sont moulées en PBT (Valox 553).
Ces produits sont " INDOOR ".

Tenue des interrupteurs du type XCKD et XCMD

Les enveloppes de ces interrupteurs de position métalliques XCKD et XCMD sont recouverts d'une peinture spécifique.
Ces produits ont subi un essai de vieillissement UV suivant NFT 51-181 essai A2 pendant une durée de 500 heures. A la fin de cet essai, les produits ne présentent aucune dégradation, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés à l'extérieur et que se sont des produits "OUTDOOR".

Tenue des pressostats XMLF

Les pressotats de la gamme XMLF sont des produits "OUTDOOR".

Tenue des détecteurs à ultrasons XX

Les détecteurs à ultrasons de référence XX sont des produits "OUTDOOR".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?