Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment varie la précision des détecteurs à ultrasons en fonction de la température?

Les produits concernés par ce dossier sont les détecteurs à ultrasons

  • diamètre 12 référence XX512**,
  • diamètre 18 référence XX518**,
  • diamètre 30 référence XX630**.

La portée des détecteurs à ultrasons varie en fonction de la température du milieu de propagation des ondes.

La portée d'un détecteur à ultrasons sera réduite de 0,17% pour une augmentation de température de 1°C.

Exemple
Si un objet est détecté à une distance de 100 mm à 20 C° et si la température augmente jusqu'à 30 °C, sachant que l'erreur par °C est de -0.17 % / C°, la nouvelle distance de détection sera alors de : 100 - 100 x 0.0017 x10 = 98,3 mm.
L'erreur de détection est de 1.7 mm.

Le détecteur de diamètre 30mm qui possède un système de compensation de température réduit significativement cette erreur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?