Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'effort ou le couple minimal nécessaire pour actionner les têtes du type ZCKJ404, ZCKE05 et ZCKE09 ?

Le couples minimaux nécessaire à l'actionnement des têtes à mouvement angulaire de référence ZCKJ404, ZCKE05 et ZCKE09 sont :

  • 20mm/daN pour la tête ZCKJ404,
  • 25mm/daN pour les têtes ZCKE05 et ZCKE09.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?