Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le temps de vie moyen d'un detecteur de proximité inductif ?

MTTF : "Mean Time To Failure"

Le MTTF est la durée moyenne de fonctionnement d'un équipement ou d'un système avant défaillance.
Pour le mesurer, il est nécessaire de mémoriser la durée sans panne constatée sur un parc, cette durée sera à diviser par le nombre d'éléments constitutifs de ce parc installé.

Cette valeur moyenne issue d'essais réalisés par Schneider montre les résultats suivants pour les détections inductives, capacitives et photo-électriques :

  • détecteurs inductifs XS...                            => 800 000 heures,
  • détecteurs capacitifs XT...                          => 600 000 heures,
  • détecteurs photo-électriques XU...            => 400 000 heures.

Attention
Les durées de dépannage n'interviennent pas dans ce calcul.

MTBF : "Mean Time Between Failures"

Le MTBF est la durée moyenne entre pannes d'un système réparable

Pour le mesurer, il est nécessaire de fixer la durée de l'essai et de mémoriser toutes les durées entre chaque panne pour en déterminer une moyenne.

Ces durées intègrent les durées de réparation des composants.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?