Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la longueur du câble avec connecteur déporté correspondant au suffixe LS01 des références de détecteur?

LS01 situé en fin de référence d'un détecteur de proximité (exemple XS1N05PA310LS01) signifie que ce détecteur est doté d'un câble de 15cm au bout duquel est situé un connecteur type S, M8 et trois broches.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?