Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est la matière de la tige d'un interrupteur de position ZCKJ ?

Les caractéristiques de la tige du levier ZCKY59 sont les suivantes :

  • matière : nylon polyamide PA66,
  • diamètre 6mm,
  • longueur 200mm.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?