Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'ajouter le dispositif d`accrochage sur un interrupteur à pédale XPEM/R non équipé d'origine?

Non, le dispositif d`accrochage de référence XPEZ904 ne peut pas être utilisé en pièce de rechange pour les pédales XPEM/R non équipées d'origine.

Il ne peut l'être que pour les pédales qui en sont équipées d'origine et dont les références sont :

  • XPEM410 de couleur bleu,
  • XPER410 de couleur orange.

 

Rappel sur le fonctionnement :

Les interrupteurs avec dispositif d’accrochage conviennent tout particulièrement pour la commande de machines fonctionnant en “mode continu” (ou “marche continue”) ainsi qu’en mode réglage.

L’appui sur la pédale déclenche l’ordre de marche, la pédale s’accroche mécaniquement en position enfoncée. L’enlèvement du pied n’arrête pas le cycle “machine” (mode continu), la pédale reste en position enfoncée.

Pour déclencher l’ordre d’arrêt simple de la machine, engager à nouveau le pied, et pousser la palette : la pédale revient au repos.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?