Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

XPEZ905 : à quoi servent les vis fournies et que comprend ce kit ?

Le dispositif de fixation de câble pour interrupteur à pédale XPEM ou XPER de référence XPEZ905 est composé de 3 vis M4X10 CHC type BTR, c'est à dire à 6 pans creux.

Elles doivent être utilisées dans les trois orifices débouchant présents sous la pédale à l'endroit des entrées de câble. En effet lorsque des fixations de câbles sont utilisées, celles-ci sont équipées de languettes rabattables et les vis servent à bloquer ces dernières.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?