Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réaliser une commande bimanuelle sur le bus AS-i de sécurité ?

Pour réaliser une commande bimanuelle via le bus AS-i de sécurité, il est nécessaire de :

  • raccorder un des contacts à fermeture de chacun des deux boutons de la commande bimanuelle de type XY2SB5x sur les deux connecteurs du module esclave AS-i de référence ASISSLC2  via deux prolongateurs de référence XZCP1541Lx,

     
  • utiliser la fonction commande bimanuelle dans le type d'entrée "2 voies dépendantes" et paramétrer un temps de synchronisme via le logiciel de configuration ASIWIN.

Pour une commande bimanuelle de type III-A , il est nécessaire de :

  • choisir un temps de synchronisme inférieur ou égal à 0,50seconde (500ms),
  • sélectionner un redémarrage automatique pour cette fonction.

Attention
Lors de la mise en service, ne pas oublier de fermer les 2 contacts de la commande bimanuelle lors de la phase d'apprentissage des esclaves de sécurité par le moniteur de sécurité.

Information
Pour une commande bimanuelle de type III-C, il n'est pas possible d'utiliser cette solution technique car le logiciel ASIWIN ne permet pas de surveiller 2 contacts à ouverture et à fermeture sur chaque bouton de la commande bimanuelle.
Il est nécessaire d'utiliser le module XPSBF.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?