Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le bloc de contact présent dans XY2CB30 ? Peut-on le remplacer ?

Les arrêts d'urgence à câble XY2CB3x utilisent un bloc de contacts spécifique à ce produit.

Il s'agit du bloc "O+F" à contacts décalés de référence ZC1AZ12 à placer dans l'interrupteur qui est aussi composé d'un bouton de réarmement de référence XC1AC1269.

ZC1AZ

Il est possible de remplacer le bloc originel par ce même type de bloc voir d'autres blocs contacts mais hors responsabilité Schneider, ainsi :

  • "OF" unipolaire, référence : ZC1AZ11,
  • "O + F" décalés, référence : ZC1AZ12,
  • "F + O" chevauchants, référence : ZC1AZ13,
  • "O + O" simultanés, référence : ZC1AZ14,
  • "F + F" simultanés, référence : ZC1AZ15,
  • "O + O" décalés, référence : ZC1AZ16,
  • "F + F" décalés, référence : ZC1AZ17.

D'un point de vue réglementation sécurité, Schneider ne peut garantir le fonctionnement d'opérations de maintenance sur le matériel sécurité effectuées par des tiers car seul le constructeur de composant (Schneider) ayant la connaissance totale du produit peut effectuer ces opérations dans les règles de l'art.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?