Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifie la couleur orange sur le LED des interrupteurs magnétiques codés du type XCSDM3/4?

La LED des interrupteurs magnétiques codés du type XCSDM3/4 passe à l'orange lors de l'occurence de l'un des deux défauts suivants :

  • Tension insuffisante à la mise sous tensionorange continu, état des sorties ouvert.
    Solution : vérifier la compatibilité de l'alimentation électrique, l'alimentation doit être redressée filtrée 24VCC +10% -20%).

  • Défaut d'alignement ou distance de détection incorrecte : orange clignotant
    clignotant, état des sorties ouvert.
    Solution : vérifier que la distance de montage entre le capteur et son aimant est conforme.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?