Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'adaptateur à prendre pour monter une interface de sécurité ASISSLLS sur un interrupteur de sécurité XCSE

La gamme d'interrupteurs de sécurité XCSE, XCSA, XCSB, XCSC disposent d'une version à entrée de câble taraudée de type M20 x 1,5.
La référence comporte alors le chiffre 2 en fin de référence (exemple : XCSEx3x2).

Les interfaces de sécurité ASISSLLS sont prévus pour être montés directement sur les versions d'interrupteurs de sécurité plastique XCST ou XCSPxxx2  qui ne disposent que d'une entrée de câble taraudée M16 x 1,5.

ASISSLS

 

 

Pour pouvoir adapter l'entrée taraudée M20 des interrupteurs  de type XCSEx3x2 à l'interface M16 de l'interface de sécurité ASSSLLS, il est nécessaire d'utiliser un adaptateur mâle métallique de référence DE9RI2016.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?