Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que les interrupteurs magnétiques codés peuvent être raccordés sur la carte TSXPAY262?

Cette association est impossible car :

  • le courant d'appel des entrées des modules sécurité TSXPAY262 ou TSXPAY282 est de 10A pendant 100 microsecondes,
  • les contacts Reed des interrupteurs magnétiques codés de la gamme XCSDM* ne peuvent tolérer plus de 50 mA.

Information
La carte TSXPAY est en fait un module de type XPSAS qui a été intégré au format carte Premium.
Seules les entrées sécurité des modules Preventa XPSAF ou XPSDMB/E sont compatibles avec les entrées bas niveau des interrupteurs XCSDM*.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?