Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel type de vis de fixation doit être utilisé pour les interrupteurs magnétiques codés du type XCSDM?

Pour fixer l'interrupteur magnétique codé XCSDM  sur son support, il faut veiller à ce que les vis de fixation soient amagnétiques, en effet, des vis en acier ou en tout autre matériau magnétique perturberont le champ magnétique du couple capteur-aimant.

Cette contrainte est précisé sur la notice.

Rappel
Un matériau métallique amagnétique est constitué d'un alliage d'aluminium, de cuivre, de zinc, de magnésium, de plomb et de nickel.
Les aciers inoxydables sont pour la plupart amagnétiques mais pas tous, il convient de le vérifier.
Il est  aussi possible d'utiliser des vis plastiques.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?