Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du pont redresseur monté sur les bobines LX1FX pour contacteur LC1F780 ou LC1FX4 ?

Quelle que soient les niveaux de tension des bobines LX1FX à courant alternatif pour les contacteurs de type LC1F780 à LC1FX4, la référence DR5TX5S est celle du pont redresseur.

En cas d'échange de bobine LX1FX défectueuse, le redresseur ne sera pas livré en pièce de rechange avec la bobine, il sera à commander en séparé.

Nota 
Les bobines à courant alternatif de ce type de contacteur sont constitués de l'assemblage d'un bobine à courant continu et d'un redresseur parce que les bobines à courant continu disposent d'une puissance de fermeture plus importante à encombrement identique.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?