Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faire fonctionner la carte multi-paramètres VW3A58212 dans sa configuration minimale ?

Pour faire fonctionner la carte option multi-paramètres du variateur ATV58 dans sa configuration minimale, procéder comme suit :

Avec Power Suite

  • Configurer le jeu de paramètres souhaités,
  • Cocher au niveau de l'onglet cycle : fichier exécutable.

Avec PowerSuite ou le terminal intégré

Configurer le mode de marche multi paramètres DI" soit par utilisation du logiciel PowerSuite ou soit directement à partir du terminal afficheur en positionnant le paramètre 002 du menu 8 Application à la valeur 4.
 

Câblage

Au niveau du bornier :

  • connecter les bornes DO+ au +24 et COMDI au COM,
  • DI6 valide le fichier et les combinaisons DI2-3-4-5 choisissent le N° de fichier.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?