Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment communiquer en Profibus avec un variateur ATV31 ou ATV312 ?


Le variateur ATV31 est en arrêt de commercialisation, il est  remplacé par le variateur ATV312 qui dispose de toutes les caractéristiques de l'(ancien) variateur ATV31 mais aussi de quelques nouvelles fonctionalités dont, en particulier un accès facilité à Profibus.

ATV312

Ce produit dispose d'une carte optionnelle Profibus de référence VW3A31207.


ATV31

L'ATV31 dispose de deux ports de communication , Modbus et Canopen.

Pour dialoguer avec un autre protocole, il est nécessaire d'utiliser des passerelles.

Il existe deux passerelles Modbus / Profibus commercialisées par Schneider Electric :

  • référence LA9P307, correspond à l'offre standard,
  • référence LUFP7, dédiée à la gamme Tesys U. Elle peut être reconfigurée grace à l'outil de configuration ABC-LUFP qui est un logiciel téléchargeable sur le site http://www.hms.se/abc_lufp.shtml.

.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?