Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut on déconnecter la consigne analogique d'un ATV68 tout en maintenant la fréquence de sortie ?

Il est possible de maintenir la fréquence de sortie d'un ATV68 tout en déconnectant l'entrée analogique correspondant à sa consigne. (pas d'état transitoire à zéro vitesse).

Pour ce faire :

  • dans la configuration des entrées analogiques en D1, aucune entrée ne doit être en mode Local ou en correction de consigne"".
  • l'entrée analogique utilisée doit être en "Consigne F Auto"".

Ces deux conditions étant réalisées, le passage en mode local par le clavier maintient la fréquence de sortie à la valeur courante et seul le clavier devient actif. La consigne analogique peut alors être déconnectée.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?