Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A quoi correspond la messagerie PKW avec un ATV58F sur bus FIPIO ?

La carte FIPIO de référence VW3A58311 utilise un profil standard  FED C32 (32 mots d'entrées/sorties). Ce profil ne possède pas de paramètres de configuration ni de réglage. L'adresse de ces variables se fait par une mini-messagerie qui permet d'adresser en lecture ou écriture les variables internes du variateur. Cette messagerie est constituée de 3 mots dans les registres d'entrée et de sortie.

Elle est issue du concept allemand Profibus, cette zone d'adresse indexée s'appelle PKW (Variables périodiques indexées)

La zone PKW constituée des mots PKE, R/W, R/W/N et PWE permet un accès indexé en lecture et en écriture aux variables de communication de l'ATV58F.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?