Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les deux types de connecteurs du bornier de contrôle des ATV58 sont ils compatibles ?

En 2002, la carte contrôle du variateur ATV58 a été modifiée d'un point de vue logiciel et matériel (évolution en V5.1 IE32).

Côté matériel, la borne de raccordement (S) a été remplacée par la sortie analogique AO mais le connecteur des relais R1/R2 est resté identique.

Il reste possible d'utiliser les anciens connecteurs débrochables sur les nouveaux produits en le décalant d'une position à droite. Seule la borne AO ne sera pas disponible. Si elle est utilisée, il sera nécessaire d'utiliser le nouveau connecteur.

En conséquence, si une ancienne carte contrôle (de version inférieure à V5.1 IE32) doit être remplacée par une carte contrôle de version V5.1 IE32 ou supérieure, il est conseillé d'utiliser le nouveau bornier contrôle débrochable, lequel est fourni avec la nouvelle carte, ceci afin d’éviter le décalage des bornes génératrice d'erreurs.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?