Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment sauvegarder les paramètres de réglage par la communication sur un ATV38/58 en modbus ?

L'écriture est normalement effectuée en mémoire RAM et non en EEPROM, donc, lors d'une coupure secteur, les paramètres de réglage modifiés par la communication ne sont pas mémorisés.

Pour mémoriser la configuration et les réglages en mémoire EEPROM en modbus, il est nécessaire de positionner à 1 le bit 1 du mot CMI W402 (ce bit repasse automatiquement à 0 après prise en compte de la demande).

L'EEPROM a une durée de vie limitée à 100 000 écritures.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?