Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles précautions faut-il respecter pour utiliser la carte option VW3A58202 de l'ATV58 ?

Présentation de la carte VW3A58202

La carte VW3A58202 est une carte option du variateur ATV58, elle comporte :

  • deux entrées logiques 24VDC,
  • une sortie logique 24VDC à collecteur ouvert,
  • une sortie analogique 0/20 mA, 
  • des entrées A+, A-, B+, B- utilisables en correction de vitesse avec soit un codeur incrémental, soit un détecteur inductif ou photoélectrique avec sortie à collecteur ouvert type NPN.

Précautions d'utilisation

Configuration du variateur

Si utilisation :

  • d'un codeur incrémental, configurer le paramètre PGt (type de GI) du menu Entraînement à la valeur INC.
  • d'un détecteur, configurer ce paramètre PGt à la valeur DET (seul la borne A sera câblé).

Aspect matériel

Si utilisation :

  • d'un codeur incrémental, le choisir avec les voies complémentées et un nombre de points codeur suffisant de façon à disposer d' un échantillonnage suffisant sans toutefois dépasser la fréquence maximale des signaux admissible qui est de 33 kHz à la vitesse maximale.
  • d'un détecteur, il est nécessaire de vérifier si la fréquence de commutation maximale du détecteur est inférieure à ces 33 kHz.

Exemple

  • moteur 1500 tr/min 50 Hz,
  • grande vitesse HSP = 60 Hz soit 1800 tr/min ou 30 tr/seconde,
  • fréquence maximale des signaux : 33 kHz,
  • nombre d'impulsions maximale par tour = 33000/30 = 1100.

Choix d'un codeur
Sa résolution sera inférieure ou égale à 1100 impulsions par tour, la valeur standard la plus proche susceptible d'assurer la meilleure précision est 1024,

Choix d'un détecteur 
Il est le plus souvent associé à un dispositif mécanique du type disque ajouré entraîné sans jeu par le moteur. Il sera alors possible d'obtenir un nombre d'impulsions important, sans dépasser la valeur maxi de 1100.

Attention : la fréquence maximale de commutation du détecteur ne doit pas être dépassée sous peine de limitation de la précision. Ainsi, un détecteur avec une fréquence de commutation maximale de 2000 Hz est limité à 2000/30 = 66 impulsions par tour.

Attention

Les séquences d'accélération de décélération sont moins performantes avec cette carte option : celle ci ne permet que d'améliorer la précision à vitesse établie.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?