Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-t-il une référence de vitesse polarisée sur l'ancien variateur ATV66 ?

Sur l'ATV66, il existe une entrée consigne de vitesse en tension AI1 non polarisée 0/10V et une entrée consigne de vitesse en courant AI2 (4-20 mA).

Pour changer de sens de rotation, il est donc nécessaire d'utiliser une entrée logique supplémentaire (LI3 par défaut, puisque LI1 est le déverrouillage et LI2 l'ordre de marche sens avant).

Pour obtenir une entrée différentielle, il est possible d'intégrer une carte option VW3A66201 (entrées logiques 24VDC) ou VW3A66202 (entrées logiques 115VAC) qui rajoute une entrée analogique différentielle : bornes AI3A et AI3B (± 10 Vdc). Cette entrée permet d'éviter l'utilisation d'une entrée logique (LI3).

Exemple : Activation (entrées au +24V) de LI1 (dévérrouillage) et LI2 (ordre de marche sens avant) + consigne en tension sur l'entrée AI3A et AI3B (sens avant pour une tension >0V et sens arrière pour une tension <0V).

Pour rappel, l'ATV66 n'est plus commercialisé.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?