Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de mettre un interrupteur vario sur un variateur ATV212 ou ATV21 en coffret ?


Oui,
il est possible de monter un interrupteur-sectionneur type vario sur les variateurs de vitesse en coffret ATV21 

  • ATV21W075N4, 
  • ATV21WU15N4,
  • ATV21WU22N4, 
  • ATV21WU30N4,
  • ATV21WU40N4,
  • ATV21WU55N4.

Attention
La faisabilité peut varier entre les calibres et en fonction de l'espace disponible laissé disponible par l'éventuelle présence de filtre sous les parties débitables réservées à l'ajout de bouton.

Le montage de ces interrupteurs-sectionneurs nécessite l'approvisionnement d'un kit de montage référencé VW3A21801 et son montage est détaillée en pièce jointe.

L'instruction de service écrite pour l'ATV21 n'a pas encore été mise à jour avec l'ATV212 même si la
majorité des parties mécanique comme les capots sont communes entre l'ATV212W et l' ATV21W .
Il est néanmoins nécessaire de vérifier les espaces diponibles.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?