Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment adresser les paramètres de communication sur un ATV58 avec une carte VW3A58303 ?

Pour configurer la communication Unitelway (UTW) de l'ATV58 avec la carte option VW3A58303, il est nécessaire de :

  • configurer matériellement la carte avec ses switchs,
  • configurer logiciellement les paramètres de la communication via le terminal de dialogue. 

Configuration matérielle à partir de la carte VW3A58303

  • vérifier et positionner les switchs du commutateur de configuration de protocole sur Unitelway ( et non sur Modbus),
     
  • déclarer l'adresse UTW par les switchs du commutateur d'adresse.
    NB : seuls les switchs 3 à 7 sont utilisés pour cet adressage.

Consulter la pièce jointe : Config.pdf pour connaître avec précision l'emplacement des switchs
et leur codage

Configuration logicielle à partir du terminal de dialogue

Il est nécessaire de se positionner dans le "Menu 8.Communication" et d'en modifier les paramètres de communication :

  • vitesse,
  • protocole,
  • format de trame.

Consulter la pièce jointe : Config logicielle.pdf pour connaître le détail des paramètres

Important

Les boitiers de dérivations TSXSCA62 ou TSXSCA64 sont sans effet sur l'adresse esclave de l'ATV58. Seul le 'jumper' de fin de ligne est à positionner.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?