Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'échelle de la sortie analogique sur l'option VW318107 de l'ATV18 ?

Des interrupteurs positionnés sur le module option VW3A18107 de l'ATV18 permettent de choisir la configuration de la sortie analogique 4-20 mA.

Voici ci-dessous la correspondance entre ces interrupteurs en position ON et les paramètres typiques variateur à réfléchir sur la sortie analogique du module option. Sont aussi communiqués l'échelle de ces  paramètres par rapport au 0-20 mA de la sortie analogique :

  • ULn (Tension réseau) : pour les ATV18**M2 : 0V à 400V ;  pour les ATV18**N4 : 0V à 800V,
  • FrH (Consigne de fréquence) : 0 Hz à tFr (fréquence maximale de sortie),
  • rFr (Fréquence de sortie appliquée au moteur) : 0 Hz à tFr (fréquence maximale de sortie),
  • LCr (Courant dans le moteur) : 0 A à 2*In (Courant de sortie permanent).

Ci joint la notice du module VW3A18107

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?