Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder une alimentation externe sur les variateurs de vitesses ?

 

L'alimentation puissance n'étant plus fournie sur L1-L2-L3, Il est possible de raccorder une alimentation externe en 24V continu sur les seuls variateurs gamme ATV61 et ATV71.

Cette alimentation s'effectue via les bornes P24 et 0V.

Attention : Ne pas confondre l'entrée P24 avec la borne +24V car cette dernière génère une tension de 24V.

Les avantages :

  • indispensable pour optimiser le fonctionnement avec un contacteur de ligne,
  • permet de garder l'affichage sur l'état du produit
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?