Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'utilité de l'adaptateur LAD4BB ?

L'adaptateur LAD4BB est un report de bornes bobines en haut du contacteur, cette pièce sert à adapter le câblage des auxiliaires de contacteurs plus anciens sur les contacteurs actuels de référence LC1D09xx à LC1D38xx.
Les modules listés ci-après adaptables directement sur la génération n-1 peuvent l'être sur la nouvelle génération grâce à cette adaptation, la liste n'est pas exhaustive.

  • LA4DFBxx   module amplificateur à relais
  • LA4DWBxx  module statique à marche forçée par commutateur Auto-I""
  • LA4DTxx module temporisateur électronique
  • LA4DLxx module à relais et marche forçée par commutateur "Auto-I""
  • LA4DMxx module de commande Automatique - manuel -arrêt

 

Ce module LAD4BB ne s'adapte que sur :

  • les contacteurs LC1D09xx à LC1D38xx avec  bobines à courant alternatifs (ne s'adaptent pas sur les contacteurs à bobine à courant continu)
  • les contacteurs uniquement tripolaires, ne s'adaptent pas sur les tétrapolaires, ou " 2P+2R" sauf sur les contacteurs LC1DT20 et LC1DT25, ces deux contacteurs sur lesquels ils peut s'adapter.

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?