Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans quel type de boite est-il possible d'installer des boutons de la gamme Harmony style 4 ?

Il est possible d'installer les boutons de la gamme Harmony style 4 (XB4) en face avant des boites suivantes :

  • XAMW : boitiers métalliques coudés,
  • XAPM, XAPJ, XB2SL : boitiers métalliques,
  • XAPE : plastrons et boitiers vides encastrables,
  • XAPA : boitiers plastiques.

Attention : les encombrements générés par :

  • les alimentations à transformateurs de certains voyants, 
  • les empilements de contacts pour les organes de commande type bouton-poussoir  ou bouton tournant,
  • les manipulateurs les plus complexes de type 4 directions

doivent être vérifiés pour compatibilité avec la profondeur des boites.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?