Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tenue aux chocs des variateurs de fréquence ATV11, ATV12, ATV21, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71 ?


Selon la norme IEC/EN 60068-2-27, les tenues aux chocs des variateurs Schneider sont les suivantes : 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ATV11, ATV12, ATV21, ATV31, ATV312, ATV32
ATV61H....M3 / ATV71H...M3
ATV61HD11M3X à ATV61HD45M3X
ATV71HD11M3X à ATV71HD45M3X          => 15gn pendant 11ms
ATV61H075N4 à ATV61HD75N4
ATV71H075N4 à ATV71HD75N4                  
ATV61W075N4 à ATV61WD75N4
ATV61WD075N4C à ATV61WD75N4C
ATV71W....N4
ATV71P....N4Z 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ATV61HD55M3X à ATV61HD90M3X
ATV61HD90N4 à ATV61HC16N4                 
ATV61WD90N4
ATV61WD90N4C                                               => 7gn pendant 11ms
ATV71HD55M3X à ATV71HD75M3X
ATV71HD90N4 à ATV71HC13N4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ATV61HC22N4 à ATV61HC63N4                    => 4gn pendant 11ms
ATV71HC16N4 à ATV71HC50N4

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?