Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment supprimer le défaut E03 sur LEXIUM 15 ?

Pour démarrer un moteur, les variateurs de la gamme Lexium 15 ont besoin de deux validations câblées obtenues par pontage des bornes :

  • Enable au +24V,
  • PWR au +24V,

et si le défaut E03 apparait, une auto validation par le logiciel UNILINK est nécessaire, pour la réaliser : 

  • aller dans "Réglage de base"
  • cocher la case "Autoriser l'auto validation SW du variateur au démarrage".

Image

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?