Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible d'installer un potentiometre référence SZ1RV1202 dans une boite de référence XACA ?

Trois raisons ne permettent pas l'installation d'un potentiomètre référence SZ1RV1202 dans une boite de type XACA : 

  • le perçage nécessaire pour intégrer le potentiomètre SZ1RV1202 doit être de 10,5mm alors que la boîte est percée à 22,2mm,
  • la plaque métallique intermédiaire de fixation des contacts ne dégage pas suffisamment d'espace sous la face avant pour loger le corps du potentiomètre,
  • l'adaptateur de potentiomètre ZA2BD912 de diamètre 22 n'est pas compatible avec la longueur (16mm) de l'axe du potentiomètre SZ1RV1202 (un axe de longueur 44 à 50mm serait nécessaire).

Solution : utiliser plutôt les boites référence XACB ou XACM en utilisant des boutons poussoirs à sortie analogique type XEABxx ou XEACxx.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?