Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'inclinaison maximale permamente possible pour les variateurs ATV11, ATV12, ATV21, ATV212, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61 ou ATV71 en fonctionnement ?


L'unique position de fonctionnement tolérée par les variateurs ATV11, ATV12, ATV21, ATV212, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71 est verticale.

L'inclinaison maximale permanente par rapport à la position verticale normale de montage est :

  • +/- 10° pour les ATV11, ATV12, ATV21, ATV212, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61Hxx, ATV61Wxx, ATV71Hxx et ATV71Wxx,
  • +/- 3°   pour les ATV61Pxx et ATV71Pxx.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?