Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la durée de vie de la pile présente dans la carte Multi Pompe d'un ATV61 ?

La carte commutation de pompes VW3A3502 dispose d'une mémoire RAM non volatile (NVRAM) nécessaire au stockage de variables.

Cette RAM non volatile est alimentée par une une pile au lithium qui évite aux données d'être perdues à la mise hors tension de la carte.
Il en est ainsi de l'horloge temps réel située sur la carte et qui permet l'horodatage des défauts.

La durée de vie de cette pile est de 8 ans.

Précautions

  • Il est nécessaire de vérifier la présence de cette pile au montage de la carte VW3A3502 dans le variateur. 
    Elle se présente sous la forme d'un bloc rectangulaire encliqueté sur la mémoire RAM.
  • suite à la réception de la carte commutation de pompes ou suite au remplacement de sa pile au lithium, il est nécessaire d'effectuer la mise à l'heure,
  • la pile au lithium ne doit être remplacée que lorsque le variateur et la carte commutation de pompes sont hors tension.
    Attention : lors de cette manoeuvre, les données sauvegardées en NVRAM (4 Kmots) sont perdues.

Important

A la fin de vie de cette pile, il est nécessaire de commander un exemplaire neuf chez un fournisseur extérieur comme Mille et une pile.
Sa référence est : TIMEKEEPER SNAPHAT M4T28-BR12SH1 (48mAh).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?