Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'alimenter un relais de type RSB par une sortie automate?

Oui, il est possible d'alimenter un relais de type RSB avec une sortie automate si le courant commuté de cette sortie automate est supérieur à celui consommé par la bobine du relais.

Les relais RSB consomment :

  • 0.45W pour les bobines alimentées en continu,
  • 0.75VA pour les bobines alimentées en continu.

Il est souhaitable d'utiliser la diode de protection référence RZM040W afin d'éviter d'endommager la carte automate.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?