Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment changer de langue sur l'unité de contrôle opérateur LTMCU?


L 'unité de contrôle opérateur (ou pocket) de référence LTMCU permet de configurer les contrôleurs de gestion de moteurs LTMR de la gamme TESYST.

L'unité LTMCU permet de choisir parmi plusieurs langues stockées dans un dictionnaire intégré.

La langue anglaise est celle qui a été intégrée par défaut sur ce produit.

Il est possible de  télécharger et d'installer 2 langues sur l'unité LTMCU grâce au logiciel LTMCU LangTool.

Il s'agit d'un logiciel libre disponible gratuitement sur le site www.schneider-electric.com, pour accéder, cliquer sur :
 

  • Motor control,
  • Motor management system TESYS T,
  • Downloads,
  • Software/Firmware.


Sous ce répertoire, deux fichiers peuvent être téléchargés : LTMCU Langtool Software et LTMCU_languages.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?