Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel potentiomètre peut recevoir une tête ZB4BD912 / ZB5AD912 / ZB4BD922 ou ZB5AD922?

Les têtes de fixation des potentiomètres sont destinées à recevoir des potentiomètres avec axe de longueur 44 à 50mm et de diamètre :

  •  6mm pour les références ZB4BD912 et ZB5AD912
  •  6,35mm pour les références ZB4BD922 et ZB5AD922

Schneider ne commercialise pas ce type de potentiomètre.
Des fournisseurs de composants électroniques de type Radiospares distribuent ce type de potentiomètre.
Exemple de potentiomètre pouvant convenir : Type mono tour, référence : PE30AL, marque Vishay Sfernice.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?