Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le GV7 et le LR9F déclenchent t-ils sur une perte de phase ?


Le disjoncteur GV7 dispose d'une particularité par rapport aux autres disjoncteurs GVx.

Il déclenche après 4s +/-  20% :

  • en cas d'absence de phase,
  • en cas de déséquilibre de phase de 30%.

Cette absence de phase ou déséquilibre de phase est assurée par la détection de 2 phases à 50 % de In et une à 10%.

Le comportement et la méthode de détection sont identiques pour le relais de protection LR9F

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?