Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les alimentations à prévoir pour alimenter les barrières immatérielles ?

Schneider Electric garantit le bon fonctionnement de ses barrières immatérielles si elles sont alimentées avec les modules suivants :

  • ABL8RPS24030 : Alimentation universelle 24V 3A
  • ABL8RPS24050 : Alimentation universelle 24V 5A
  • ABL8RPS24100 : Alimentation universelle 24V 10A

A contrario, le  fonctionnement des barrières immatérielles Schneider Electric avec une alimentation différente de celles proposées ci-dessus n'est pas garanti. 
L'alimentation doit être choisie en fonction de la consommation de la barrière à mettre en oeuvre.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?